This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:ALERT PIN / Alarm Status

Guru**** 2456370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356755/bq76952-alert-pin-alarm-status

器件型号:BQ76952

您好

我使用 ALERT 引脚进行安全警报。
例如、当发生 COV 时、 我 确认了 SafetyStausA (0x03)的 COV 为1、AlarmStatus 的 SSA 为1、ALERT 引脚从低电平变为高电平。
当释放 COV 时、SafetyStausA (0x03)的 COV 为0、但 AlarmStatus 和 ALERT 引脚保持不变。
我将0xFFFF 写入 AlarmStatus、但 AlarmStatus 和 ALERT PIN 保持不变。

是否可以重置 AlarmStatus 和 ALERT PIN?

我还希望在 ALERT 引脚的边缘检测安全警报的重复发生。

谨致问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayama-San:

    当位被锁存至 0x62 Alarm Status () ,主机可以读取状态并清除这些锁存位,方法是写入 0x62 Alarm Status () 此命令在一个或多个待清除的位中使用"1"、在所有其他位中使用"0"。

    这应该会清除所有警报、引脚应取消置位。  

    您是否具有该序列的任何日志?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    抱歉。  Directcommand 的写入发送过程中出现了错误。

    修复后、它按预期运行。 (通过向  AlarmStatus 写入0xFFFF 、已复位 ALERT PIN 和 AlarmStatus。)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takayama-San:

    很高兴听到它被修复了。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙