主题中讨论的其他器件: UCC28950
您好!
在测试2.5kW PSFB 设计时、它可以成功工作、并在10%负载(5.3A)下提供预期的48V 输出。 但是、随着负载增加到大约8-9A、MOSFET B 和 C 会损坏(所有桥臂都会短接)。 因此、会使输入短路。
在 AB 腿的散热器的热胶带上可以看到明显的灼伤痕迹。 (表明 B 比 C 加热得更多、C 也短路、但散热器的热胶带上没有烧痕)。
MOSFET A 和 D 正常。
正如预期的那样、MOSFET A 和 B 在10%负载时不在 ZVS 上运行、这与 CD 桥臂在 ZVS 下运行并且 加热相对较少不同。

蓝色:MOSFET B 的 Vds;
橙色:MOSFET B 的 VGS
使用的初级侧 MOSFET 为(IPP65R110CFDXKSA2)、使用的散热器为(SK 481 50 - Fischer Elektronik)。
如何防止 MOSFET B 和 C 损坏?
此致、
Nishant S