This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19505KCS:SIMPLIS 模型的要求

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348313/csd19505kcs-requirement-for-simplis-model

器件型号:CSD19505KCS
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015

尊敬的先生/马安先生:

        我想在 SIMetrix 软件中对 TIDA-010015 (480W SMPS)设计的原理图进行仿真。 但为此、我必须使用 MOSFET 的 SIMPLIS 模型。 但很遗憾、我没有得到 MOSFET 的 SIMPLIS 模型。 TI 网站上仅提供此 MOSFET 的 PSPICE 模型。 如何解决该问题?

我正在等待您的回复。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arghya Deb Naskar、

    感谢您关注 TI FET。 遗憾的是、TI 仅为分立式 FET 和电源块 FET 提供 PSpice 模型。 SIMetrix/SIMPLIS 是否可以导入 PSpice 模型? 或者、SIMMetrix 是具有可使用数据表参数的简化或通用 MOSFET 模型吗?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arghya Deb Naskar、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arghya Deb Naskar、

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已经得到解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    约翰