This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294502:不对齐纳保护元件进行开路检测

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ294502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360367/bq294502-no-open-cell-detect-with-zener-protectoin

器件型号:BQ294502

您好!

我们在  BQ294502的电池输入上使用齐纳二极管、但我们在开路电池检测方面遇到了一些问题。

  1. 如果超过 V3到 V2或 V2到 V1的绝对最大值、故障模式是多少。
    1. 这可以确定我们是否需要齐纳二极管保护
  2. 我们应该实施的最佳解决方案是什么? 现在、每个引脚之间有齐纳二极管、但显然这导致无法检测到开路电池。
    1. 我们必须移除当前构建的那些齐纳二极管、以便保持电池处于开路状态、并避免在移除3节电池组后出现故障。
    2. 在这种情况下、TI 推荐的解决方案是什么?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我将在电子邮件上提供意见。

    此致、

    马克斯·韦博肯