This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18542KTT:正在寻找具有极低 IDSS 的 N-FET 以切换分流支路

Guru**** 2384150 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357228/csd18542ktt-looking-for-n-fet-with-a-very-low-idss-to-switch-shunt-branches

器件型号:CSD18542KTT
主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2

您好!

我不得不选择一个 TI 器件才能开始本次讨论(CSD18542KTT)、但这可能不是我将要使用的 FET。 我想重新设计 EEVblog 提供的低负载 uCurrent。 uCurrent 使用3个分流电阻器/3个分支来测量电流:
10K 欧姆、适用于 nA 范围
uA 范围为10欧姆
mA 范围为0.01 Ω

我要创建一个自动切换 uCurrent。 这3个分支将由微控制器控制、该微控制器还将通过集成 ADC 测量电流。
我的问题是这些分支。 尤其是10k 分支。 我将使用可能使用 N-FET 在支路之间切换。 下面继续显示文本。 这是原理图。。。

我的问题是10k 分支。 如果我禁用其他分支(VGS = 0)、则流经分支2和分支3的泄漏电流必须非常低(低 IDSS)。 分支1的分流器为10k。 但是通过分支2或3的泄漏必须在皮安或 femto 安培量级以内、才能仍然保持良好的 nA 范围。 有可能吗? 我认为我应该特别寻找具有极低 IDSS 的 N-FET。 您推荐哪种 FET? 最大电流为2A。 电压最大值为60V。 您是否建议所有 N-FET 相同、还是应该为高电流分支选择不同的 N-FET (最大0.01 Ω/2A)? 但该 FET 还必须具有低 IDSS。
该 IDSS 的性能如何... 如果10k 分流器处于活动状态且 IDSS 为50nA、则其他2个分支中是否会有100nA 的损耗、还是不是这种情况、因为大多数电流会通过阻值较低的10k? 我知道、这不是一个低值、但它是否相对较小、会抵消其他支路希望具有的高电阻?
提前感谢您的帮助。

此致、
广告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广告:

    感谢您关注 TI FET。 对于60V 的最大输入电压、您可能需要使用高于60V 的电压 FET。 通常、您需要将最大工作电压降额至~80%的 BVDSS、以进行调节和瞬变。 TI 具有80V 和100V FET、但遗憾的是、这些器件在数据表中具有更高的最大 IDSS (1μA 最大值)。 最小/成本最低的器件是 CSD19538Q2、它是采用2x2mm SON 封装的100V NFET。 我提取了在产品开发期间收集的特性数据。 数据表中规定的 VDS = 80V 时、平均 IDSS (~50nA)远低于1μA 最大值。 这仅用于设计目的、TI 仅保证数据表中指定的内容。 此外、请记住、泄漏电流具有正温度和正电压系数、如以下链接中的技术文章所示。 我还将在 CSD19538Q2.at VDS = 60V 时包含同一系列中另一个100V FET 的标准化 IDSS 与 VDS 图、 当 VDS = 80V 时、泄漏约为泄漏量的75%。TI 的所有80V 和100V FET 都需要最低 VGS >= 6V 才能保证导通电阻。 我们的低压 FET 可以在较低的栅极驱动电压下运行。

    我不确定我是否理解您的问题。 如果分支2和3中的 VGS IDSS 关断(FET = 0V)、将有 FET 泄漏电流流经两个分支。 我不会影响分支1。

    温度: https://www.ti.com/lit/ta / sszt206/sszt206.pdf

    电压: https://www.ti.com/lit/ta / sszt144/sszt144.pdf

    请查看并告诉我可以做些什么来为您提供帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广告:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广告:

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已经得到解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    约翰