This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502:固定1.8V o/p M 版本的 FB 连接

Guru**** 2517060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360868/tps628502-fb-connection-for-fixed-1-8v-o-p-m-version

器件型号:TPS628502

TPS628502MDRLR 是固定1.8V 输出版本。  在本例中、FB 引脚的功能是什么?  它应该保持未连接状态还是应该直接与 Vout 相连?  数据表不清楚如何使用固定输出电压版本。

谢谢

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于固定输出电压版本、FB 应直接连接到 VOUT 以闭合环路。 在本例中、电阻分压器是内部器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun。  可能需要将其添加到数据表中的某个位置、或显示固定 Vout 的典型电路。

    此致

    吉姆