尊敬的团队:
我们设计了一种使用"LM5121MHE"的升压逆变器。 如果在输出端发生短路、我希望 NMOS T1 (如下图所示)打开并缩短输入电压。 但当 输出端出现短路时、似乎只是不会提升电压、我看到输出端的输入电压。 有一些我不明白的此功能(DG)。 你能不能看一下 SCH,让我知道那里的 STH 是否错了?
输入:电压12V
电流7A
输出:电压48V
电流1.4A
感谢先进的
法扎内赫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们设计了一种使用"LM5121MHE"的升压逆变器。 如果在输出端发生短路、我希望 NMOS T1 (如下图所示)打开并缩短输入电压。 但当 输出端出现短路时、似乎只是不会提升电压、我看到输出端的输入电压。 有一些我不明白的此功能(DG)。 你能不能看一下 SCH,让我知道那里的 STH 是否错了?
输入:电压12V
电流7A
输出:电压48V
电流1.4A
感谢先进的
法扎内赫
您好 Farzaneh:
感谢您通过 e2e 联系我们。
我想您的意思是说、在输出短路的情况下、T1应该会断开输入电压。
但在实验中、您(仍然)可以看到输出端的输入电压。
在发生过流的情况下、LM5121将不会永久关闭断路器晶体管。
相反、它将进入断续模式、在此模式下、它不断尝试是否可以重新启动正常运行。
请参阅数据表中的第7.4.1节"断续模式短路和过载保护:
>如果在任何周期内达到逐周期电流限值或浪涌电流限值,
>在时钟周期的剩余部分、30-μA RES 电流将向 RES 电容器提供。
>如果 RES 电容器电压超过1.2V 重启阈值、则会启动断续模式保护序列。
>在断续模式下、如果达到浪涌电流限值、DG 引脚会放电到 GND、
> SS 电容器放电至 GND、LO 和 HO 输出均被禁用、...
到目前为止、这就是您所期望的结果。 T1打开、器件停止开关。
>...且 RES 电容器上的电压将在2V 至4V 之间升降八倍。
>在第8个 RES 引脚周期后、DG 引脚被释放、并由 DG 电荷泵充电。
因此、经过8个周期后、RES 电容器上的电压在2V 和4V 之间升高或降低(见图27/28)、
再次启用 T1、您将在输出上看到输入电压。
然后器件将再次尝试开始升压、如果由于过流而失败、整个过程将反复启动。
如果您不喜欢这种行为、并且您希望在这种情况下 T1保持打开状态、数据表介绍了如何通过使用额外的齐纳二极管来实现这一点:
>如果一个2~3V 齐纳二极管与 RES 电容器并联,
>稳压器进入断续模式且不会重新启动、直到 UVLO 关断循环结束。
此致
哈利
您好 Farzaneh:
所以、输出电压基本上就是输入电压。
但是、只有一个简单的数字、我们无法在这方面真正取得进展。
我们需要查看示波器屏幕截图。
一项重要测试:
断开 R5或短接 R14以使升压器保持禁用状态。
当您为输入供电时、您会在输出端看到什么?
您是否已经在输出端获得12V 电压、即使控制器已禁用?
如果是、则断路器 FET (T1/T2)出现问题。
此致
哈利
亲爱的哈利:
第一张照片是不带齐纳二极管的电路、正如您之前和产品说明书 I undertood 所解释的那样、如果我将齐纳二极管与电阻电容器并联、它应该会进入断续模式。 我没有齐纳二极管、但仍然处于断续模式:
粉色探针:输入电压12V
黄色探头:输出电压48V
绿色探针:电阻电容器
我们移除了 RES 电容器 以将 RES 引脚直接连接到 GND、这张照片显示了结果:
在这张照片中、似乎是芯片调节了电压。 当我们增加输出电流时、它会降低输出电压、功耗保持恒定。
正如您提到的、我测试了 T1和 T2、它们是可以的。
期待您的来信
法扎内赫
您好 Farzaneh:
感谢您获得示波器屏幕截图。
第一张图显示基本断续程序正常工作。
在 RES 电压达到八个三角形后、控制器重新启动、复位 RES 电压并尝试升压。
但是由于过流、RES 引脚上的电压超过阈值、将启动另外八个三角形。
不起作用的一点是断路器晶体管不会关断。
请勿将 RES 引脚连接到 GND。
这可能会损坏内部电流源。
在这里、我已经要求的测试:
断开 R5或短接 R14以在为电路板加电时使升压器保持禁用状态。
当您为输入供电时、您会在输出端看到什么?
您是否已经在输出端获得12V 电压、即使禁用控制器也是如此?
然后、通过连接 R5或移除 R14短接来启用升压器(无负载或轻负载)。
然后、输出电压应高达48V。
然后在输出上应用短路时、是否得到与第一个图像相同的断续周期?
请截取示波器屏幕截图、其中还显示了除 RES 电容电压和输出电压之外的 DG 引脚电压。
谢谢。此
您好 Farzaneh:
首先,我想道歉。
我忽略了一点、即 LM5121确实包含一些逻辑、允许您将 RES 引脚连接到 GND 以禁用断续功能。
所以、不存在损坏风险。
您写道:
>我测试了 T1和 T2。 它们的工作原理。
您是如何测试的? 您是否能够以某种方式打开和关闭它们?
总之、我想在示波器屏幕截图中看到断路器 FET 控制(位于图27最底部的信号)的行为。
我必须承认、只查看 DG 与 GND 可能不够好。
您能否还探测 DS 电压?
如果您使用差分探头、它将非常棒、因为您可以直接测量差值。
如果没有、请测量 DG 和 DS、并将这两个信号相互显示。
如果可能、使用示波器的数学函数来计算差值。
(如果您这样做、请注意可能会由于两个示波器输入的不同时序偏移而产生毛刺脉冲)。
我想看到 VDG - VDG 何时变为低电平来关闭该 FET。
同样、我也想看看初始上电时会发生什么情况。
该 FET 何时开启?
您可能需要在示波器上设置一些触发条件(例如、当 UVLO 电压超过限制时)以捕获该点。
谢谢。此
哈利·上午
正如您向我解释的那样、我对 T1和 T2进行了棋盘。 我删除了 R5、并且未在输出端观察到任何电压。 根据您的解释、如果是这样、则意味着它们是可以的。 将 R5放置回原位时、我观察到输出端为48V。 顺便说一下、我更换了 PCB、然后使用新的 PCB 卸下测试导致的任何损坏。
下面你可以看到你所要求的屏幕截图:
启动:
黄色探头:输出
绿色探头:UVLO
粉色探针:DG-DS (差分探针)
连接负载:
黄色探头:输出
粉色探针:DG-DS (差分探针)
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持、
法扎内赫
您好 Farzaneh:
感谢您的额外屏幕截图。
浪涌电流限制器也可以正常工作、此时会正确控制断路器 FET。
因此,我假定:
您施加的过流值不够高、不会(永久)超过断路器阈值:
VCS-TH3断路器启用阈值 CSP 至 CSN、上升:170mV (最大值)
如果检测电阻上的压降不超过170mV、断路器将保持导通。
断续机制是独立的、即使断路器未关闭、它也会显示这8个周期、如您之前的屏幕截图所示。
此致
哈利
哈利·上午
我要再次感谢你的宝贵支持和彻底的解释。 在您的指导下、我们终于找出了导致问题的原因。 我们的终端似乎存在对数据表的误解。
仔细检查从数据表中提取的附加照片后:
我们最初得出的结论是、过流和短路情况都会触发 T1和 T2打开、从而切断输出。 然而,我们的观察显示出一种差异。 虽然短路确实会导致输出电压为"0"、但在过流情况下、我们感到困惑、以找到输入电压在输出端持续存在。
您在评估中似乎正确、我们没有让系统获得足够的电流来观察预期的输出压降"0"。
再次感谢您在本问题的解决过程中的耐心和指导。
法扎内赫