This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824:短路行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360244/tps62824-short-circuit-behavior

器件型号:TPS62824

尊敬的团队:

我正在设计使用 TPS62824的电路。 我的电源是3V 电池、我的目标是2.2V 的稳定输出电压。 我特别想了解 TPS62824在短路和/或过载条件下的行为。 在输出发生短路 或过载情况(负载超过其额定电流)时、TPS62824如何反应?

    • 这些事件期间的输出电压和电流估计值是多少?
    • 输出电压是完全降至零、 还是会有一些残余电压?
    • 输出电流的预期行为是什么(例如、 在这两种情况下它是否都限制为特定值)?

我非常感谢您能就 TPS62824在这些条件下的行为提供任何见解。  这些信息对于优化设计并确保我的电路安全运行至关重要。 感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bert、

    感谢您使用 E2E、您可以在数据表的第7.3.5节下找到此信息

    7.3.5开关电流限制和 HICCUP 短路保护

    开关电流限值可防止器件在发生外部引起的过流或短路情况时消耗过大电流。 由于存在内部传播延迟(通常为60ns)、实际交流峰值电流在此期间可能会超过静态电流限制。

    如果达到电流限制阈值、该器件将提供最大输出电流。 在32个开关周期(约13μs)内检测到此情况后、该器件会关断高侧 MOSFET 并保持约100μs、从而使电感器电流降低过低侧 MOSFET 体二极管、然后以软启动周期再次重新启动。 只要存在过载情况、器件就会发生这种断续模式、从而限制输出功率。 在强制 PWM 器件中、启用了负电流限制(ILIMN)、以防止过多的电流反向流向输入端。 当电感器电流达到 ILIMN 时、低侧 MOSFET 关断、高侧 MOSFET 导通并保持导通、直到 TON 时间到期。

    另请在数据表第22页找到测量值  

    图8-47. 自动切断短路保护功能

    图8-48. 断续短路保护(放大)

    如果有什么不明确的地方、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好莫海德丁,谢谢你的快速响应,但仍然行为不清楚我. TPS62824电流输出范围达到1A、但该 ILIM 极高(2.1A?) 因此我无法清楚地理解它的机制。 此外、数据对我来说有点复杂:如果我没有错、Vout 断续电压0至1V、电流断续电压0-2之间、锯齿形非常快、但听起来好像它为我的设计而不是保护造成了一个非常应力的情况。 您能详细说明一下吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bert、

    TPS62824电流输出范围直到1A,但此 ILIM 非常高(2.1 A?)

    2.1a 为典型值和 TJ = 25 °C 和 VIN = 5V 时的典型值。

    考虑到 TJ =-40 °C 至125 °C 且 VIN = 2.4V 至5.5V、最小值为1.7A。

    ILIM 是峰值电感器电流值、平均输出电流值将进一步减小、如下所示。

    开关电流限值可防止器件出现高电感器电流和从电池或输入电源轨汲取过大的电流。 由于内部传播延迟(通常为60ns)、交流峰值电流在此期间可能会超过静态电流限制。 如果电感器电流达到阈值 ILIM、高侧 MOSFET 将关断、低侧 MOSFET 将导通、以便降低电感器电流、如图所示。 重复此操作 32次(关于13μs)(A)、然后器件关断高侧 MOSFET (B)以实现大约100μs、从而允许电感器电流通过低侧 MOSFET 体二极管降低、然后以软启动周期(C)再次重新启动。 只要存在过载情况、器件就会发生这种断续模式、从而限制输出功率。

    谢谢。此致、

    Moheddin。