This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:切换至 PFM 模式的条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358139/tps62a01-condition-for-switching-to-pfm-mode

器件型号:TPS62A01

关于切换到 TPS62A01的 PFM 模式的条件、数据表指出当电感器电流变为不连续时。
最小导通时间和占空比小于或等于多大百分比的定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 E2E、

    TPS62A01的运行模式主要取决于输出电流和占空比。 在较轻负载时、该器件以 PFM 模式运行、以具有较低的开关频率和更高的效率。

    通常、TON = VOUT / VIN * 1/SW 频率。

    最短接通时间和最低占空比的定义是什么?

    您能详细说明一下吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于进入 PSM 模式的条件的问题。
    2022数据表指出最小的峰值电感器电流阈值为0.4A
    它已从2024数据表中删除。

    您是否能够认为该值也适用于2024版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    您对此有任何更新吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该值对于2024版本是相同的、将在下一次更新时在数据表中提供。

    谢谢。此致、

    Moheddin。