This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:Bq 表示正在充电、即使在断开交流适配器后也是如此

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353723/bq24610-bq-says-it-s-charging-even-after-disconnecting-ac-adapter

器件型号:BQ24610

大家好!

请看一下我的电路出现异常行为的问题。

我使用6节锂离子电池封装。 我的目标充电电压设置为24.66V (使用 VFB 引脚)、快速充电电流设置为1.06A (使用 ISET1)、终止电流设置为0.15A (使用 ISET2)。

插接电池后、一切似乎正常:STAT1关闭(高电平)、PG 关闭(高电平)。 连接电源(26VDC、但在肖特基二极管充电器确实看到~25.5VDC 后)后、一切仍按预期:PG 亮起(低电平)、STAT1亮起(低电平)、STAT2熄灭(高电平)-充电器报告其确实正在充电。 我可以在测量的电流(~流入电池的100mA)中看到它。

现在出了什么问题:我断开电源、充电器仍报告正在充电- STAT1保持开启(低电平)、PG 保持开启(低电平)! 基本来说、BQ 芯片是用它自己的能量给电池充电。 为什么它没有注意到电源适配器已断开? 简单-因为在 VCC 引脚上、它仍然检测到高于 SRN 上的电压(23.8V 与23.0V)。 更高的电压来自哪里? 似乎突然出现了一个直流/直流升压转换器、其中包含2个 MOSFET 和一个电感器。 驱动线性调频脉冲的是 BQ 芯片(在 HIDRV 和 LODRV 引脚上进行检查)。

充电器似乎卡在(锁存)此状态。 我可以通过以下方式手动恢复"未充电"状态:例如向输出施加较大的负载、或通过将热敏电阻短路、希望通过将 CE 短接至 GND。

很明显我在这里错过了一些基本的东西。 让我来展示一下我的原理图:

请帮助我理解为什么会发生这种情况。 或者至少给出一些有关如何解决此问题的提示。 这是该板的第二个原型、很好地进入了项目中、我以前不知何故没有注意到这种奇怪的行为。 BQ24610是否甚至适用于我的产品? 我开始脱下我的头发...

谢谢!

马特乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz:

    我建议遵循原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_15_2900_.pdf

    您没有 BATFET、如果您使用的是电源路径、则需要 BATFET。

    移除适配器后、系统会等待、直到 VCC 返回到 SRN 以上200mV 以内、以便从适配器切换回电池。 先断后合逻辑仍保持10 μs 死区时间。 ACDRV 被上拉至 VCC、而 BATDRV 引脚由内部稳压器设置为 ACN-6V、以打开 P 沟道 BATFET、从而将电池连接到系统。

    由于没有 BATFET、因此没有等待时间。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的快速响应! 我使用这个检查清单、我看到的唯一偏差是在 Vbat 到 Vsystem 之间具有肖特基二极管。 所以我将其焊接出来、并以同样的效果重新运行所有测试。

    实际上、根据设计、我没有 BATFET。 我认为这里的主要问题可以归结到这一点:

    移除适配器后、系统会等待、直至 VCC 恢复到 SRN 以上200mV 范围内

    嗯、它从未下降。 我的意思是:

    -连接电池- BQ Sees VCC = 21.97V

    -连接电源适配器- BQ SEES VCC = 25.29V

    -断开电源适配器- BQ SEE VCC = 22.75V

    根据我的理解、充电器甚至不知道应该对此做出什么反应。

    我还在进一步修整、试图使用 VFB 电阻分压器降低稳压电池电压。 我将其降低了~1V、它似乎开始正常工作、即该 PG 信号实际上在断开电源适配器后消失。 但后来我切换到了另一个电池组,放电的程度略高,问题再次出现-充电器被挂起"充电",即使没有电源适配器。

    我注意到的另一件事是:

    -当充电器实际充电时,连接了适配器, MOSFET 钥匙开关频率~568kHz

    -当充电器没有真正充电时,适配器断开连接, MOSFET 钥匙开关频率~186kHz,约低3倍

    这可能是某种故障的指示器吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz:

    这是在连接了系统负载的情况下吗?

    在有/没有系统负载的情况下、您是否看到任何差异?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我在空载(器件~、电流为几十 uA)和低负载(器件打开、但主动不工作、Δ I 150mA)时观察到了此问题。

    但:当处于此"挂起"状态时、当充电器锁存在充电状态时、当我施加较大的负载(步进电机)、充电器"解锁"并返回到正确状态(PG 关闭、STAT1关闭、STAT2关闭)。

    希望这 对您有所帮助。

    附带说明:我试图在 EVM 套件上重现问题、但不小心碰到了问题。 将在新套件送达后重试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz:

    附带说明:我试图复制 EVM 套件上的问题,但不小心炸坏了它。 将在新药品组合到货时重试。

    好的、请告诉我您使用 EVM 套件进行的测试的结果。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我采用了 EVM 套件( 此处为参考原理图)并对其进行了重新设计、使其与我们自己的设计类似。 快速注意:EVM 原理图有许多元件、但那些没有值的元件是 DNP)。 我所做的:

    -断开的 ACDRV 和 BATDRV 控制路径,

    - Q1和 Q5替换为我们的 schottkys (D1102, D1103)

    -短接 Q2和 R9

    -用我们自己的(22uH)替换降压线圈(L1, 6.8uH)

    -已更换所有分辨率 以精确匹配我们的设计(ISET1、ISET2、VFB)

    -将 ACSET 连接至 VREF

    -移除了一些10uF 电容器,所以充电器的电容与我们的设计相同。

    -用我们的二极管(SS14)替换了自举二极管 D1 (ZLLS350),也要接线,使其直接连接到 BTST 引脚,正如数据表图所示。 24和设计检查清单(EVM 设计以这种方式与数据表不同)

    基本上、以这种方式更改的 EVM 应与我们的电路板电气相同。 然而、EVM 能够正常工作、也就是说、充电器能够正确识别电源适配器的断开以及 PG 信号的开启。 因此、我无法通过 EVM 重现我们的问题。

    我们现在正在辩论如何进行,但如果你对什么检查,测试,测量有任何想法,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz:

     

    另一项需要检查的是确认您是否遵循了 PCB 布局指南:BQ24610布局指南

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我发现了我认为是问题的根本原因,虽然我不能真正解释的机制。

    事实证明、我们的供应商存在封装错误、应该是10m Ω 电阻器、实际上是100m Ω 电阻器。 我只是在尝试手动组装 PCB 的电池充电部分时才发现它、并注意到标签贴纸的值有误。

    因此、基本上 ISET1和 ISET2都设置为低于 x10的值。 我不明白设置电流值是如何与不正确的充电信号相关联的、但我想它会以某种方式产生。

    进一步测试后、我们的电路仍存在一些问题:PG 信号的零星短瞬变、以及从快速充电电流调节阶段提前切换到电压调节阶段(应该在24.6V 时发生、在达到23.5V 之前发生事件)。 但为了清楚起见、我将开始另一个主题。

    感谢您的所有帮助和支持!

    谢谢!