This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:VIN 取消分配后 EN 下降

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360182/tps62816-q1-en-fall-after-vin-decreaseing

器件型号:TPS62816-Q1

大家好、

当 VIN 为0V 时、如果 EN 保持高电平大约10ms、是否存在任何风险?  

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    如果没有电源、我不会看到它会损坏器件。  您期望使能引脚上的电压为多高?  使电压不高于电源电压。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanvee、

    EN 电压可能高于 VIN。 我认为应该存在漏电流从 EN 流向 VIN 的风险。 任何其他风险?

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    除了这一点,我看不到其他风险。 您能提供更多关于申请的信息吗? 为什么 EN 为高电平。

    谢谢。

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tanvee、

    EN 由另一个时序控制器控制、在某些断电情况下、EN 将在 VIN 断电时保持高电平。  

    我将关闭该主题。 非常感谢!

    B&R

    利加