This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:PTN04050C

Guru**** 2516910 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN04050C, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360517/ptn04050c-ptn04050c

主题中讨论的其他器件:PTN04050CTPS62913

大家好、我正在寻找非隔离式 POL 直流/直流转换器的替代产品。

部件号:PTN04050AAH

请建议直接插入。

我的要求:

输入:2.3V 至7V

输出:-3V 至-12V 可调节。 (-3V、-5V、-12V)

输出功率:6W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    PTN04050AAH 已停产、不再提供。

    同一系列中的 PTN04050C 仍可供货:
    https://www.ti.com/product/de-de/PTN04050C
    请检查此器件是否适合您的应用。

    除了此器件、我们的产品系列中没有其他可用的模块。
    这时可以使用反相降压/升压转换器、例如  TPS62913。

    此致、
    尼克拉斯