This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:上电时没有发生任何情况?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360534/lm5177-nothing-happening-on-power-up

器件型号:LM5177

我使用了 ti webdesigner 创建了随附的原理图。 我将其设计为允许12v 输入与57v 输出。 当我为评估板加电并施加12伏电压时、我只能看到1伏的输出。 原理图上有什么问题阻止启动? 此外、总功耗与10 mA 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drey:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    由于未使用平均电流限制、请将 IMONOUT 连接到 VCC 以禁用限制器、或仅使用电阻器进行电流监视器配置。

    如需进一步调试、请检查以下信号:

    - VIN 稳定

    - SS 上升

    - SW1和 SW2 -控制器开始操作,切换信号

    - COMP 针脚

    此致、

     斯特凡