This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 -限制电压协商失败/错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353797/tps25750-tps25750---limit-voltage-negotiation-failure-wrongly

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI:

我将输入电压限制配置为15V - 3A、并将其刷写到 EEPROM 中。

但使用一些适配器、能够协商15V 电压、有些则没有、显示为~19V。

连接了提供19V 电压的适配器。

是否有人建议如何做到这一点?

预期值:

出乎意料

提供19V 电压的适配器

谢谢!

THI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些仅提供12V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 充电器提供不同的电压。 PD 将根据功率(电压*电流)接受、因此15V * 3A = 45W  

    如果充电器提供可变电压、则 PD 将采用最佳适配(19V * 2.3A)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以通过某种方式设置为 PD 充电器上的输入电压不超过15V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是怎么最好的合适决定.. 因为有些充电器甚至支持20-2.25 45瓦和15V 3 A 45瓦、但充电器协商为15V 3A  

    这是如何决定的?因为两者具有相同的功率级别  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们还选择了45W、但它也清楚地提到了15V。 那么、我假设输入电压限制是15V、输入电流限制是3A?

    谢谢!

    THI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thi、  

    当您为问题3选择45W (15V)时、GUI 将自动在下方添加三个接收端 PDO:
    1.5V/3A

    2.9V/3A

    3. 15V/3A

    简单地说一下、无论额定功率如何、所需的最高电压都只能达到15V 吗? 您能否提供您的 JSON 配置、以便我们也快速浏览一下终端?   

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是的、我们需要充电电压仅达到15V。

    以下是我们的 json 文件的内容:

    {"questionnaire":{"version":"7.0.4.7","answers":[4,null,4,null,1,3,1,null,1,null,0,8.4,3,0.04,0.04],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}

    谢谢!

    THI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    有任何更新吗?
    您能否告诉我们、如果我们要将协商限制为15V、他们需要的设置是什么

    谢谢!

    THI