This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750QDWRQ1

Guru**** 2516410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360450/ucc21750-q1-ucc21750qdwrq1

器件型号:UCC21750-Q1

尊敬的 TI 专家:

在我们的应用中,UCC21750QDWRQ1的引脚1不需要使用,但如果我在引脚1和参考接地之间添加一个100欧姆电阻,是否可行,是否会有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    如果不使用 AIN、则可以短接至 COM、也可以通过100 Ω 电阻将其连接至 COM。

    谢谢

    萨西