This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359638/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我有一个使用 BQ76952的设计、我之前与 Luis 一起工作。  原型出厂、一切似乎都正常、但我们看到了两个奇怪的问题。   

1.使用4节电池、我们的系统中大约为15V、未连接到电池组时、我们会在16.5V 的电压下读取电池组电压、有时甚至会通过 BQ76952中的 ADC 读取更高的电压。  当我们使用电压表对其进行测量时、电压会迅速反向到15V。  这怎么可能发生呢?

2. 读取 bqStudio 中的电压时、电池0-2似乎正确接通。 我也使用电压表进行测量。 但 CELL16的 ADC 读数比实际电池高得多。  该单元的电压约为3.9V、但我们通过软件读取的电压接近4.3V。  我们确实将电池16上的串联电阻从100欧姆更改为20欧姆、这是 TI 建议的、因为它为电池平衡供电、但这实际上是电池和 BQ76952之间 CELL0-2和 CELL16之间的唯一差异。  为什么会这样呢?

谢谢!!!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我很好奇、您是否启用了任何 MOSFET? 是否启用了负载检测?

    如果 PACK+悬空、则可以轻松地通过漏电流或其他源将其上拉。 如果 DSG 导通、PACK+的电压可能会因 DSG 引脚电压而上升。 连接电压表时、它可能会略微下拉 PACK+、从而由于电流泄漏而导致电压略微下降。

    这对于单元16来说似乎很奇怪。 较大的压降通常只会在电池平衡开启时发生。 您是否看到电阻器上的任何电阻器上存在任何压降(您可能需要使用示波器进行测量以查看瞬态)。

    如果您测量引脚、它是否与您看到的结果匹配? 电芯 15的电压是多少?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis!!

    再次感谢您的帮助。 我们要查看 PACK+电压。 我在我的系统上没有看到该数据、但我的客户看到了、我们将暂时记录该数据。  至于电池16、我们实际上可以看到 ADC 在比实际电池甚至 VCELL 16上的电压更高的电压下读回电池16。  我已随附一份文档、其中详细描述了我的所有测量结果中的问题。 谢谢!!!! 约翰

    e2e.ti.com/.../VCELL-16-measurements.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    查看 bqStudio 的值、它似乎与开路情况非常相似、可以看到"Cell 4 Voltage"的测量值为-489mV、而 Cell 16 Voltage 的测量值为4116mV、如果您将这两者加在一起、您可以得到~3627mV、这似乎是大致应该得到的值。  

    查看原理图、我认为需要填充 R231、C143和 C127需要未填充、而 C151需要填充。 以获得4S 系统。  

    您需要在 VC16至 VC15、VC15至 VC2、VC2至 VC1和 VC1至 VC0之间放置一个电容器、以获得4S 系统。

    您应该注意到、您现在实际上拥有5个滤波电容器(C131/C129/C127/C143/C118)、只需4个电池输入!

    我认为我之前分享的图像可能有助于直观呈现这一点:

    对于 PACK+电压、可能只是漏电流使电压上升。 任何种类的负载都应快速将电压下拉至 VSS (如果禁用 FET)。

    很高兴为您提供帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    您是对的!  我将尝试一下、让您知道。  我很幸运能够为某些组件提供空间!! 我不喜欢修改。

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者只组装 R231  我认为这是等效的!?! 太令人困惑了!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Depop C143!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就这么做了!! 感谢 Luis 的帮助!! 非常感谢,很棒的收获!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很高兴听到这些固定的东西。 希望其他电池配置不会有问题!

    这是一个很好的问题。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙