This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS612592:有关 TPS612592的问题

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS612592, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358503/tps612592-question-about-tps612592

器件型号:TPS612592
主题中讨论的其他器件: TPS61023、TPS61022

您好:

请确认1.4ATPS612592YFFR 的最大牵引电流是否满足要求? 谢谢!!!

1)开启无线反向开关(只需打开开关、不执行反向无线充电)、在电路输出端使用电子负载表进行负载、按100mA 步进以增加电子负载上的电流。 当它达到一个特定的关键值时、示波器上的输出电压下降至0或者输出电流下降至0。 此时、电感器电流的上限是过流保护点电流值。

实际测量结果:电子负载表的电流消耗升压至1.4A、此时电感(PL4001)电流为3.05A、触发 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS612592在电流限制下不关断。   当满足电流限制时、它会将电感器电流限制在3.6A。 Vout 会下降、但不会下降到零。 因此、器件很可能会  在达到电流限制之前触发过热保护。 请在同一屏幕中添加 Vout、单次触发 Vout 下降沿、并 将时间刻度调整为200us/div。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Travis:…

    测试 VOUT 时、当牵引电流为1.4A 时、VOUT 的电压将降至0V、电感器端的最大电流将达到3.2A。 导致芯片无法工作的保护机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    看起来器件会在电流限制之前触发过热。 TPS6125x 采用不带散热焊盘的 BGA 封装、因此其热性能不支持长时间满载运行。 您可以尝试缩短每个电流阶跃(100ms)的时间来测试其电流限制。 如果您需要3.6A IL 功能、则可以切换到 TPS61023或 TPS61022。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis:ć

    客户正在使用风扇来熔断 IC、但 VOUT 仍将被下拉。 VOUT 端的最大电流为1.4A、电感器端的最大电流为3.2A

    此外、我想问的是、如果电感器一端的最大电流为3.6A、VOUT 一端的最大电流是多少? 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是在工作台上测试的。 TPS6125x 系列 会在 您实际情况下在1-2秒内触发热关断。 由于 热阻主要存在于封装内部、风扇可能不那么有用。

    输出电流可以通过进行计算:  

    但由于热性能的限制、该部件只能在不到1秒的3.6A 电感器电流下工作。 如果无法接受热性能、请尝试 TPS61023。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis:ć

    感谢您的反馈。

    客户对电感电流的范围有一定的了解。
    您可以帮助确认 Iout 的电流范围或 Iout 的最大电流吗? 谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正如 前面给出的公式、Iout 取决于 Vin。

    此致、

    特拉维斯