This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044使用 μ?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1044RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360403/tusb1044-tusb1044-use

器件型号:TUSB1044

对于 TUSB1044、

1.交流耦合电容器输出的典型 RX 设计和 EVB 的原理都是330nF、但 EVB 的 BOM (TUSB1044RNQEVM)是220nF、请帮助确认具体尺寸。

2、请勿使用 DP 功能、AUX 及其子引脚可悬空?

3. CFG、UEQ 和 DEQ?的默认增益是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.交流耦合电容器输出的典型 RX 设计和 EVB 的原理都是330nF、但 EVB 的 BOM (TUSB1044RNQEVM)是220nF、请帮助确认具体尺寸。

    请参阅下面的应用方框图

    但您认为 URX1和 URX2电容器需要为0.33uF 是正确的。

    2、请勿使用 DP 功能、AUX 及其子引脚可悬空?

    SBU 引脚可以悬空、AUXP 需要通过100k 电阻上拉至接地、AUXN 需要通过100k 电阻上拉至3.3V。  

    3. CFG、UEQ 和 DEQ?的默认增益是多少

    默认增益取决于 CFG、UEQ 和 DEQ 的外部4级配置。

    谢谢

    大卫