This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:将外部电源连接到 LDO 电源轨

Guru**** 2508105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359720/tps7a53-connect-external-power-supply-to-the-ldo-power-rail

器件型号:TPS7A53

您好!

我正在为我的设计使用 TI LDO - TPS7A5301RPSR。

您能否告知如果我将组件设置为禁用(J313)、但我要将外部电源(J310)连接到 LDO 电源轨、组件是否会损坏?

V_IN = 1.5V (保持开启)
V_BIAS = 5V (保持开启)

谢谢!
亚农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ynon:

    只要您仍在 LDO 的绝对最大额定值范围内运行、就不会损坏器件。  因此、J310上的外部电源不能超过输入电压。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!