This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:USB2ANY

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361149/bq79656evm-021-usb2any

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ79631EVM-039

BQAutoEval v1.0.4

我无法将 USB2ANY 连接到 BQ79656EVM-021板。  当我按下2 U 符号时、它尝试进行连接、但随后收到此错误消息。

我的设置如下所示。

跳线设置为:

J2、J18、J21、J6、J14、 J16的放置方式。

在故障排除过程中、我注意到 USB2ANY 10引脚连接器的引脚6上没有3.3V 电压。  应该有什么呢?  USB2ANY 盒上的绿色 LED 呈稳定亮起。  我在 EVM 板的端子 PWR 和 CELL0S 处得到53V。

我还尝试了另一个 USB2ANY、得到了相同的结果。

我在 BQ79631EVM-039电路板上试用了 USB2ANY、但它也无法连接到 USB2ANY。

我已重新安装 BQAutoEval、这没有区别。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAY、

    我的第一个猜测是必须将 USB2ANY 固件更新到正确版本才能与 GUI 配合使用。 按照 GUI 用户指南(链接)第1.1.3节中的步骤操作。

    此致、