This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BQ25898应用问题

Guru**** 2505165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360972/bq25898-bq25898-application-question

器件型号:BQ25898

嗨、团队,

在插入 USB 时、BQ25898寄存器0x00是否会变为默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:  

    请查看我的评论如下。  

    USB 输入插入 IINLIM 设置(REG00 [5:0])将根据 PSEL 引脚逻辑电平进行复位。 插入 USB 时、EN_HIZ 设置(REG00位7)也会复位为默认值(禁用 HIZ 模式)。  

    另一方面、假设 IC 仍由电池供电并且看门狗不会使 EN_ILIM (REG00位6)到期、则会保持其之前的设置。 由于 USB 已插入、该位不会自动设回默认值。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我们是否在数据表中有关于0x00 REG 的 USB 插头行为的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:  

    数据表中对其进行了说明、但不是全部包含在一个部分中。  

    -IINLIM 设置说明可在第9.2.3.3节"输入源类型检测"中找到。 本节介绍了在插入新 USB 后根据检测结果更改 IINLIM 寄存器。  

    -没有 EN_HIZ 设置的数据表说明、但如果在插入 USB 时 EN_HIZ = 1、则 USB 插件应导致器件退出 HIZ 模式。  

    根据表9中的说明重置-EN_ILIM 设置。 该位的行为与大多数寄存器相同。 该电压仅通过 REG_RST 位、看门狗计时器到期或 BQ25898 IC 断电进行复位。  

    此致、

    加勒特