This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:短路毁坏器件

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6, LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349007/lm5010-short-circuit-destroys-device

器件型号:LM5010
主题中讨论的其他器件:TPSM365R6

嗨、团队、  

您能帮助:

我们继续重新设计 LM5010MH/NOPB HTSSOP14稳压器。

如果这会在输出 p24V 到 GND 发生短路并且再次消除短路、则会损坏稳压器。

在之前的设计中、这是可以实现的、没有任何问题、在短路之后、控制器再次启动。 重新设计时、布局和元件值相同。 (层结构中与制造相关的最小偏差)

我们假设当通过 C121和 C120发生短路时、我们会在反馈处生成负电压脉冲、这会破坏反馈处的内部保护二极管。

控制器也非常容易受到 ESD 的影响。

  1. TI 是否有任何有关所述现象的信息?
  2. 很遗憾、主页上宣传了较新版本 TPSM365R6、这款稳压器仍然可以使用多长时间?

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan  

    1.由于 P24V 节点下拉接地后如果器件损坏、器件就无法启动、我想器件在重启时已损坏。 在重启期间、您是否会分享一些波形、包括 SW 和电感电流?

    2.对不起,我没有任何关于 TPSM365R6的信息。 如果您对该器件有疑问、请创建新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在 PDF-file.e2e.ti.com/.../LM5010_5F00_short_5F00_circuit.pdf 中查看我们的评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan

    我很难根据波形找到造成损坏的根本原因。  由于器件在软短路后损坏、但在硬短路后运行良好、因此我认为 FB 引脚损坏不是问题的根本原因。  您能向我展示生成 P12V 的电路吗? 此外、如果可能、电路包括 L23?  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参阅所需原理图的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、该模块在继电器触点未损坏的情况下承受了几个完全短路。
    然后、电路板会在电缆端头开路时出现松动、弹跳的短路情况下发生故障。
    我能够使用示波器记录故障。
    以下示波器图中的通道分配如下所示。


    通道1:输入电压(48V)
    通道2:输出电压(24V)
    CH3:开关节点(Kathode V23)
    CH4:IntVcc (标称值 7V)

    初始短接

    首次重启:

    值得注意的是、开关节点不会达到输入电压。
    此外、IntVcc 也降至约5V。
    是否可以通过饱和扼流圈使路径部分短路? 换言之、MOSFET 或自举二极管是否会损坏?

    重新启动完成

    补偿测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas 你好

    如果转换器按照此顺序运行、则可能会损坏器件、  

    VCC 电压下降=>启动电容器电压下降=>高侧 MOSFET 未完全增强=> SW 节点没有 达到输入电压/ MOSFET 上的压降很大=>电流流动时高侧 MOSFET 上的过多功率损耗(P=V* I)=> 器件损坏。  

    如果可能、请通过二极管在 p192节点处连接8V 电池并重新测试。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL