This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672是否可以支持具有直接交流适配器的双输入电源、以加载和禁用电池路径?

Guru**** 2537790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25672, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361493/bq25672-can-bq25672-support-dual-input-power-supplies-with-direct-ac-adapter-to-load-and-disable-the-battery-path

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ24171、BQ25620

您好  

我正在设计的产品必须满足以下 用例:

(1)该器件由5V 交流适配器和 USB 2.0端口供电、该端口必须为锂离子聚合物电池充电。

(a)当器件由5V 交流适配器供电时、它必须直接连接到负载并从电池断开负载。 但是、5V 交流适配器必须继续为电池充电(不消耗电池的任何电量)。 仅当电流超过2A 的输入电流限制时、电池才必须补充5V 交流适配器。 必须  在稍后基于测试(将来)将输入电流编程为任何值

(b)当连接了5V AC 适配器和 USB2.0时、必须优先考虑5V AC 适配器的充电。 当仅 USB2.0的 VBUS 连接时。 已连接(基于 BC1.2检测)、它必须能够使用 USB 2.0 VBUS 为电池充电、并且在 USB 2.0连接器无法单独处理负载的情况下、电池必须能够进行补充。

BQ25672是否可以支持上述场景? 如果不是、请建议另一个可以支持该功能的充电器 IC (以及 BC1.2检测)?

(2)如果我们可以断开电池节点与系统/负载的连接、系统节点上的稳定电压是多少?(假设外部 FET 可以实现这一点、但输入源 必须 继续为电池充电)

我知道 BQ25672是 NVDC 器件、而 BQ24171是直接连接器件(但不支持 USB 充电及 BC1.2检测功能)。 哪一种方法更适合该场景?

此致、

Mahesh HM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    首先、BQ25672没有旁路模式、并且电池无法使用主机处理器控制的额外 FET 从 SYS 上断开。

    关于2、在无电池时、SYS 被调节至 MINSYS 的最小值。

    BQ24171更适合您的应用。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    (1)您能否推荐任何其他类似于 BQ24171的充电器 IC、它可以支持从 USB 端口(具有 BC1.2)以及 TI 的交流适配器进行充电?

    否则、我需要为 BQ24171添加一个具有 BC1.2功能的并联 USB 充电器、并使用另一个 MCU 来确保这两种充电器相互排斥。 此外、将电池热与2个充电器电路共享会增加系统的

    (2)因为在我的用例中、我可以将交流适配器连接到电池充电、以便进行充电、并且一旦充电完成、 我是否可以通过 I2C 发送命令来使用 SDRV 引脚断开电池、并允许电路仅从具有电池断开的充电器的 VBUS 引脚交流适配器运行来调节系统负载? 在 USB 充电情况下、我会始终打开 SDRV 以允许电池作为 USB 端口电源的补充

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    首先、TI 没有带 D+/D-的直接电源路径充电器。

    关于2、遗憾的是、仅当 VBUS 没有电压且有 I2C 写入要进入运输模式或关断模式时、才能关闭 SDRV。

    BTW、"只有在电流超过2A 的输入电流限值时、电池才能为5V 交流适配器补充电压"。没有二极管可以防止5V 适配器直接连接到电池。  BQ24171 BATFET 驱动仅在输入电源消失时打开。  下面是一条建议:

    当 USB 不存在时、背对背 PFET 开启、以便5V 适配器可以为充电器供电。 BQ25620具有一个 I2C 位、可关闭 SYS 和 BAT 引脚之间的内部电池 FET。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 但在上图中、USB 端口将被赋予比交流适配器更高的优先级、而在我们的例子中、优先级相反...