This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:端口拉电流问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354093/tps65988-port-sourcing-issues

器件型号:TPS65988

我已经采用 TPS65988设计了 PCB。 端口1用于灌入高达100W 的功率。 该部件运行良好。 但是、端口2用于为 iPad 供电(用作充电器)。 但在本例中、仅提供5V 900mA。  
不会协商更高的电压或电流值。 请帮助我解决此问题。

我已经将我的 PD 原理图和 GUI 工具项目文件附在这里。 请有人帮助我。

谢谢

GUI 项目 e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_UPF_5F00_DRP_5F00_Latest.pjt


原理图: e2e.ti.com/.../、PD、-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    您的系统是否在电池电量耗尽的情况下启动? 系统是否从 VBUS 获取电源?

    如果存在、PD 控制器将卡在电池电量耗尽状态下、并且拉电流能力有限。 您需要清除供电方端口的电池电量耗尽标志、以广播其全部功能。

    如果您有 I2C 主机、则可以使用'DBfg'命令清除标志。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何知道我的系统是否启动了电池电量耗尽?
    要退出蓄电池电量耗尽模式、应满足哪些条件?
    此外、我可以使用 GUI 调试模式来检查电池电量耗尽模式的状态吗? 如果是、如何做到这一点?

    正在寻找进一步的帮助!

    谢谢
    亚绍达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    如何知道我的系统是否正在启动电池电量耗尽?

    PD 控制器可通过两种方式供电、可(1)为 VIN3V3提供3.3V 电压、或(2)将 USB-C 电源连接到 USB-C 端口。

    如果 PD 控制器在选项2中引导,则在电池电量耗尽时引导(无系统/电池电源)。 这将发出蓄电池电量耗尽标志。

    要退出电池电量耗尽模式,应满足哪些条件?

    您可以发送一条称为'DBfg'的 I2C 命令来清除标志。 产品页面上的 TRM 中引用了该命令。 可以在 GUI 调试模式下发送 DBFG。 可在"Device X、Port X/Commands"部分找到。  

    此外,我可以使用 GUI 调试模式检查电池电量耗尽模式的状态吗? 如果是、如何做到这一点?

    是的、检查电源路径状态寄存器。 有关位域的完整信息、请检查 TRM。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我会检查这一点

    谢谢 Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    听起来不错、让我知道结果。

    PB_VAR_DCDC 电压的输入是什么? 它是否以任何方式连接到电源路径? 您最终可能会看到更高电源协议的广播正常工作、但如果连接不正确、实际的电压转换将失败。 我也看不出您从何处驱动 PDO 反馈分压器、似乎没有网络将其连接到 PD 控制器。

    谢谢。此致、

    奇尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirs:
    这就是它们的连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    PB_VAR_DCDC 电压流向何处? 它是否以任何方式连接到电源路径? 您最终可能会看到更高电源协议的广播正常工作、但如果连接不正确、实际的电压转换将失败。 我也看不出你从哪里驱动 PDO 反馈分频器,似乎没有网络连接到 PD 控制器。[/报价]

    明白了、谢谢、我认为您应该没问题。 请告诉我您的测试过程。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoper:

    我们检查了电池电量耗尽标志、结果启动了。 是否有任何方法可以通过软件或硬件永久禁用此无电电池功能?

    无电电池功能的实际用途是什么?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    我们检查了电池电量耗尽标志,它已启动。 是否有办法永久禁用此电池电量耗尽功能的软件或硬件?

    没有、无法永久禁用此功能。

    需要使用'DBfg' 4CC I2C 命令或通过 GPIO 事件将其清零。 如需更多信息、请参阅 TRM。

    电池电量耗尽功能的实际用途是什么?
    [/报价]

    https://www.ti.com/lit/an/slvae65/slvae65.pdf?ts = 1715704523737&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    如果器件由 Type-C 连接器供电(而不是由内部电源供电)、则它是一种工作模式。 在系统可能欠压的情况下、它将限制供电能力。

    谢谢。此致、

    克里斯