我已经采用 TPS65988设计了 PCB。 端口1用于灌入高达100W 的功率。 该部件运行良好。 但是、端口2用于为 iPad 供电(用作充电器)。 但在本例中、仅提供5V 900mA。
不会协商更高的电压或电流值。 请帮助我解决此问题。
我已经将我的 PD 原理图和 GUI 工具项目文件附在这里。 请有人帮助我。
谢谢
GUI 项目 e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_UPF_5F00_DRP_5F00_Latest.pjt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经采用 TPS65988设计了 PCB。 端口1用于灌入高达100W 的功率。 该部件运行良好。 但是、端口2用于为 iPad 供电(用作充电器)。 但在本例中、仅提供5V 900mA。
不会协商更高的电压或电流值。 请帮助我解决此问题。
我已经将我的 PD 原理图和 GUI 工具项目文件附在这里。 请有人帮助我。
谢谢
GUI 项目 e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_UPF_5F00_DRP_5F00_Latest.pjt
尊敬的 Yashodha:
如何知道我的系统是否正在启动电池电量耗尽?
PD 控制器可通过两种方式供电、可(1)为 VIN3V3提供3.3V 电压、或(2)将 USB-C 电源连接到 USB-C 端口。
如果 PD 控制器在选项2中引导,则在电池电量耗尽时引导(无系统/电池电源)。 这将发出蓄电池电量耗尽标志。
要退出电池电量耗尽模式,应满足哪些条件?
您可以发送一条称为'DBfg'的 I2C 命令来清除标志。 产品页面上的 TRM 中引用了该命令。 可以在 GUI 调试模式下发送 DBFG。 可在"Device X、Port X/Commands"部分找到。
此外,我可以使用 GUI 调试模式检查电池电量耗尽模式的状态吗? 如果是、如何做到这一点?
是的、检查电源路径状态寄存器。 有关位域的完整信息、请检查 TRM。
谢谢。此致、
克里斯
尊敬的 Yashodha:
PB_VAR_DCDC 电压流向何处? 它是否以任何方式连接到电源路径? 您最终可能会看到更高电源协议的广播正常工作、但如果连接不正确、实际的电压转换将失败。 我也看不出你从哪里驱动 PDO 反馈分频器,似乎没有网络连接到 PD 控制器。[/报价]明白了、谢谢、我认为您应该没问题。 请告诉我您的测试过程。
谢谢。此致、
克里斯
尊敬的 Yashodha:
我们检查了电池电量耗尽标志,它已启动。 是否有办法永久禁用此电池电量耗尽功能的软件或硬件?
没有、无法永久禁用此功能。
需要使用'DBfg' 4CC I2C 命令或通过 GPIO 事件将其清零。 如需更多信息、请参阅 TRM。
电池电量耗尽功能的实际用途是什么?
[/报价]如果器件由 Type-C 连接器供电(而不是由内部电源供电)、则它是一种工作模式。 在系统可能欠压的情况下、它将限制供电能力。
谢谢。此致、
克里斯