This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711:

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354380/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UC3844UCC28C44

1.对于 UCC28711、DRV 引脚被指示为电流源。 此外、最大电压限制为14V (由二极管产生)

2.相比之下,其他 IC 则需要施加电压(见下图)。

3.对于 UCC28711、若驱动引脚的输出被设置为电流源(最大0.035A)、如何调整施加到 MOSFET 的 VGS 电压? 最大 VGS 是否由 MOSFET 的 Qg 特性决定?

4.栅极电阻器是一种调整导通/关断时间的元件。 当作为电流源提供时、如何对其进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q:如果 VS 引脚上的电压由辅助绕组的分压引起、则假定振铃电压波形将被馈入输入端。 数据表中 VS 引脚的4.05V 标准电压值将是一个直流值。 它是否经过内部采样器滤波后生成直流值? 您能否简单说明如何将交流值采样为直流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

    感谢您与我们联系。

    Vs 引脚会看到已缩放的 AUX 绕组波形。 因此、初始振铃基本上被忽略(泄漏)、因此可获得良好的 O/p 电压采样。 要获得良好的样本、需要满足某些时序限制。 数据表第13页和第14页对此进行了详细说明。 我们无法分享内部采样的细节、但只需要外部电路(主要是漏感和寄生电容)影响要控制的波形、从而遵守 Vs 引脚的时序限制。 否则会遇到故障。

    当前的25mA 将为栅极电容器充电(I = cdv/dt)。 一旦电压达到14V、它就会被钳位到该值。 栅极电阻器只会减慢/加快上升或下降时间、从而缩短转换时间。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终想了解向 DRV 引脚施加的输出电压是多少。

    DRV 引脚连接到允许最大 Vgs 为14V 的二极管。 另外还有 VDD (最大38V)、即 25mA 的电流源。

    那么、VDD 的总电压值和25mA 的电流源是否施加到连接到 DRV 的 MOSFET Vgs?

    否则、是否仅施加25mA 来创建 MOSFET Vgs、如前面的响应中所述? (如果仅应用25mA、请说明 VDD 的作用。)

    另外、我对200k 电阻器的作用很好奇。

    最后、如果 DRV 的输出确实是25mA、我假设 Vgs 会随 MOSFET 类型而变化。 如果认为在电流源的情况下连接到 DRV 的栅极电阻仅在关断期间工作、是否正确?

    我以前使用过 ucc28c44、该模型将 VDD 直接连接到 OUT 引脚、因此输出电压显然是可预测的、但该模型让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信杓:

    感谢您与我们联系。

    DRV 引脚始终由二极管钳位至14V。 25mA 将是来自该引脚的拉电流。

    以使 MOSFET 栅极放电。

    栅极电阻将对导通和关断产生影响。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你的意思了。

    我想知道 Vdd 与25mA 连接的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

    它用于内部偏置电压、我不确定它是如何在内部实现的(可能类似于电压控制电流源)。

    此致、

    哈里什