This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:具有并联电流倍增器输出级的相移全桥

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361041/ucc28951-phase-shift-full-bridge-with-parallel-current-doubler-output-stage

器件型号:UCC28951

您好!

我们正在开发具有以下架构的 DC-DC PSFB 架构:

输入电压为400V 标称值、输出电压为28V 标称值(6KW)。

输出级由两个变压器组成、两个变压器的初级绕组串联、次级输出形成两个并联的倍流器级。

为了适应此类输出级、必须如何修改 SLUA560D 应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、您需要在 L1和 PRI 之间使用钳位二极管。

    在应用手册中、变压器匝数比和电感器选择是不同的。

    变压器峰值电流和 RMS 电流会有所不同。

    关于应用手册、应根据以下内容选择您的变压器匝数比。

    Vout/Vin = SEC_1*D/(PRI_1+PPri_2)=  SEC_1*D/(PRI_1+PPri_2)

    输出电感的大小与输入频率相同、每个电感器可处理一半的负载电流。

    由于消除了电感器纹波电流、因此可以使用应用手册计算出的电感器纹波电流的2倍。

    RMS 电流和电感器 RMS 电流而言、这一点尤为重要。  您应该能够使用应用手册中的计算方法。  但是、您必须基于使用4个电感器计算峰值电流和电感器电流变化。

    其余的应用可用于该设计。

    此致、