This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:表10-1。 TPS212x 应用程序摘要表第11.2至11.5节缺少的链接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360526/tps2121-table-10-1-tps212x-application-summary-table-missing-links-for-sections-11-2-to-11-5

器件型号:TPS2121

尊敬的 TI 员工:

我正在使用 TPS2121设计一款新产品、

表10-1上的所有4个链接。 TPS212x 应用程序摘要表缺失、链接会误导开发者。

您能否提供此表中知识来源的验证链接

表10-1. TPS212x 应用摘要表

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    欢迎使用 E2E!

    很抱歉链接损坏、但相关信息位于表10-1正下方。 链接、而不是"11"、应该是"10"。 表中的所有行都在第10节而不是第11节中包含实现细节。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、非常感谢您指出正确的部分编号、我现在看到它了。 希望你有一个美好的一周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然-我会向我们的系统团队索要修复数据表。 如果您有任何问题、请毫不犹豫地提出。