This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2390:TPS2390自动关断

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359419/tps2390-tps2390-automatic-shutdown

器件型号:TPS2390

大家好、TI 团队,

在我的 TPS2390应用中、MOSFET 自动关断。 我无法找到自动关闭的原因、但我已经捕获了一些我希望技术支持对其进行分析的波形。 我们将执行静态老化测试。 我们还测量了负载电流波形、电流稳定在26A 且无波动(在 MOSFET 关断时、电流没有异常波动)。 限流电阻器实际设置为1mR。

通道1:MOS 通道2的栅极:TPS2390通道3的 EN:TPS2390通道4的 Flttime 引脚:具有48V 电源的 TPS2390的栅极具有一个压降、它出现在 Flttime 波形之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在星期一与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek M ü,

    请帮助分析它,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享一个清晰的波形。 我无法显示您所连接的波形中的任何内容。 此处确切执行的实验是什么?