This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:支持 ζ 降压/升压实现

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, TPS552872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361055/lmr23625-support-for-zeta-buck-boost-implementation

器件型号:LMR23625
主题中讨论的其他器件: TPS552872

嘿、降压稳压器团队、

我有一位客户考虑将 LMR23625用于新项目、我们希望您能提供一些反馈和设计指导。

下面概述了关键要求:

1.成本目标:1美元
2.尺寸:~210 mm^2
3.最低3.5V,额定电压12V。 最大30V
4.额定电流为2A。
5.可调输出电压。 标称电压为5.15V
6.支持输出灌电流

该器件需要在 支持正输出电压可以大于、等于或小于 VIN 的拓扑中使用。   由于这篇文章介绍了如何在 Zeta 拓扑中使用该稳压器、他们目前正在考虑 LMR23625:LMR23625或 LMR23630:Zeta 转换器降压/升压实现

您是否推荐了此解决方案、或者我们是否应该考虑其他方案?  

-马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    使用 TI 的其中一款降压/升压器件是否存在任何问题?

    我不太熟悉这种 ζ 拓扑、但如果目标是实现调节、允许 Vout 大于、等于或小于 Vin、那么这里降压/升压转换器就足够了。

    查看 TI.com 参数搜索、能够满足您的应用需求的最接近的器件是: https://www.ti.com/product/TPS552872

    将此任务重新分配给 BCC org、让相应的工程师为 TPS552872请求提供支持。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。

    我还找到了您关于此主题的电子邮件、让我们继续讨论电子邮件、我将关闭此主题。 谢谢。

    BRS、

    布莱斯