This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360967/lm5145-q1-lm5145-q1

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5145

大家好、

我是 Venu Gopal。

我在 IC LM5145-Q1方面有问题。 我在 PCB 上有五个串联的直流/直流转换器电路、每个电路的设计电压为24V 和8A。 这使得每个转换器输出再次分为5个并行输出、每个1.5A/24V。 当我检查单个电路时、我在转换器级以及基准输出上获得了预期的输出电压。 当我一起导通时、只有第一个和第二个电路提供预期的输出电压剩余电路不提供24V。 我发现 MOSFET 栅极和源极短路了。 现在、我已经更改了 MOSFET、仍然没有获得输出电压。 在 MOSFET 栅极引脚上没有获得任何栅极脉冲。 我附加了原理图供您参考。  

在 PCB 上串联的五个类似电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    请发送针对此设计完成的快速入门文件。

    我不是完全清楚您的电源树是如何设置的。 5 x 24V/8A 输出是否以并联方式连接? 负载为5 x 1.5A -这些直流/直流稳压器吗?

    原理图中的主要内容是100nF 的缓冲电容过高、从而导致巨大的 FET 损耗。 尝试将220pF 作为起点。 通常只需要一个缓冲器 RC 网络、位于低侧 FET 上。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    我希望下图能很好地向您详细解释我的问题。 OUT 1、OUT 2、OUT 3、OUT 4、OUT 5为24V/1.5A、是从 LM5145转换器输出获取的并行输出。 当我单独导通时、它们提供了预期的输出电压以及输出电流。 当我同时打开时、输出3、输出4、输出5没有提供预期的输出电压。 我进行了阻抗检查、我必须知道高侧 MOSFET 栅极和源极引脚已短路。 我已将所有3个输出的高侧 MOSFET 替换为新的 MOSFET。 但是、当我打开电路时、在 LM5145-Q1的高侧 MOSFET (原理图文件中的 Q1)上仍然没有看到任何栅极脉冲。  当我同时打开所有5个输出时、可能会发生什么原因以及如何解决它。 在这种使用新 MOSFET 的情况下、栅极引脚也不会出现任何脉冲。 这是否表示 IC 短路或 IC 故障?

    下图是 PCB 上的一组电路、就像 PCB 上串联的这5个电路一样、每个电路都有输出1、输出2、输出3、输出4、输出5。