请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2492 TPS2492具有功率限制功能。 手册的第8页写道、如果未使用恒定功率限制、PROG 应通过47-kΩ 电阻器连接到 VREF。 我想禁用功率限制、但 在 PROG 和 VREF 之间连接一个47k 的电阻器无法禁用功率限制。 短接 VCC 和 SENSE 可以禁用功率 限制,但当 VCC 和 SENSE 短接后,电流保护也被禁用。
我想问是否可以禁用功率限制? 或者、如何避免在大容性负载或负载启动的情况下损坏开关大功率?
2、手册中提到 dV/dt 控制可以通过 Cgd 进行,但我觉得实际测量后效果并不明显。 我想询问 dv/dt 控制是否可用作大容性负载的慢启动? 如何配置 CGD 参数。