This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:VSYS 输出电压纹波异常

Guru**** 2379980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360499/bq25606-vsys-output-voltage-ripple-is-abnormal

器件型号:BQ25606

您好

输入电压为5V、电池电压为4.4V。 给电池充电后、VSYS 电压纹波过大、波动相对较大。 如图所示、这些波形是长期范围和短期范围内的 VSYS 波形。

原理图如附件所示。 您能帮我检查一下原理图吗? 这有什么问题吗? 我们应该从哪里开始解决纹波问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 出现较大的 VSYS 电压纹波时、

    1.充电器的工作条件有哪些、比如 VBUS (VBUS 引脚电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等?

    2、"电池充电后"是指电池充电终止或充电?

    3. VSYS 负载是什么?  VSYS 负载(ISYS)是什么样子的? 电流是多大? 是恒定电流吗?

    谢谢。