This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75469:达林顿晶体管阵列替代器件 SN75467

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75469

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358720/sn75469-replacement-for-darlington-transistor-array-part-sn75467

器件型号:SN75469

我们使用达林顿晶体管阵列部件 SN75467 传输机制。 但该部件未在 TI 网站上反映出来。 您能否确认该部件 SN75467 激活并可订购。 如果已停产、请建议我更换有差异的部件。

 

另外、该部件 SN75469N 就像只有结温变化的可更换部件。 请您确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    是的、SN75469能够起作用、与 SN75467相比、也缺少输入端的7V 齐纳二极管。 但它应该起作用。

    谢谢。

    帕特里克