This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:反相降压/升压操作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359855/tpsm861252-inverting-buck-boost-operation

器件型号:TPSM861252

考虑到常见的注意事项、在反相降压/升压配置中使用 TPSM861252是否可以?

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    TPSM861252可以支持 IBB 配置。 BTW、您可以与我分享客户、EE/应用、产量和 MP 日期吗? 谢谢!

    如需更多帮助、请随时告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意、我可以通过电子邮件回复有关客户信息的问题。

    该模块是否有可用的 SPICE 模型?  如果不是、我可以根据器件创建设计吗?

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、我们通过电子邮件进行讨论。  谢谢 lucia-gao@ti.com!

    我将首先关闭该主题。  如果问题已解决、您能否通过单击已解决来关闭该问题。  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢! 保持安全,度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚