This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:负输出电压设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562242, TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360884/tps562242-negative-output-voltage-design

器件型号:TPS562242
主题中讨论的其他器件: TPS563252

大家好、

客户希望从3~5.5V 输入获得-2V/1A。

您能帮助检查 TPS562242是否可以这样做吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您可以与我分享客户、EE/应用、音量吗? 对于3-5.5V、-2V/1A 输入、我建议使用 TPS563252 (3A)来支持 IBB。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    正如我们离线讨论过的、我将首先关闭该线程。

    您可以通过单击已解决问题来关闭该主题帖吗?  单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。 谢谢! 保持安全,度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您告诉我 TPS562242可满足这一需求。