请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61377 主题中讨论的其他器件: TPS61376、 TPS61178
尊敬的先生
我们使用 TPS 作为升压转换器。 我们的输入电压为14V、输出为20V。 我们正在使用其输出为电容器充电、这之后、它的 TPS71377功能应该会停止。 根据数据表、我们使用 EN 引脚为 TPS61377加电/断电。 如果 EN 引脚接地、器件必须切断其输出、但在本例中、即使我们在 EN 引脚提供0V 电压、输出电压与输入电压相同。 请查看问题、因为我们无法完全关闭设备。
请尽快提供解决方案、等待解决方案