This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377:在 EN 引脚接地的情况下、电压直通至输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61377, TPS61376, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360948/tps61377-voltage-pass-through-to-output-with-en-pin-ground

器件型号:TPS61377
主题中讨论的其他器件: TPS61376TPS61178

尊敬的先生

我们使用 TPS 作为升压转换器。 我们的输入电压为14V、输出为20V。 我们正在使用其输出为电容器充电、这之后、它的 TPS71377功能应该会停止。 根据数据表、我们使用 EN 引脚为 TPS61377加电/断电。 如果 EN 引脚接地、器件必须切断其输出、但在本例中、即使我们在 EN 引脚提供0V 电压、输出电压与输入电压相同。 请查看问题、因为我们无法完全关闭设备。

请尽快提供解决方案、等待解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:

     如果没有专门设计的隔离 FET 实现真正的关断功能、升压转换器也无法断开输入和输出、即使器件在从 Vin 电源-->电感器-->二极管(或高侧 FET 的体二极管)的路径上处于关断状态也是如此。

    您的应用 需要真正的关断功能。 如果使用 TPS61377、则需要在 VOUT 引脚和负载之间放置一个额外的隔离 FET。

    TPS61376 具有集成隔离 FET、 TPS61178具有用于外部隔离 FET 的驱动引脚。 请检查它们是否适合您的应用、如果您发现任何问题、请告诉我。  

    此致