This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:TPS922052~~用于100 μ A 200mA 驱动、LED 总 Vf 为9 μ A 11V?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360591/tps922052-can-tps922052-be-used-for-100-200ma-driving-with-led-has-total-9-11v-vf

器件型号:TPS922052
主题中讨论的其他器件:TPS92511

大家好!

我的一个客户正在寻找可用于以下条件的 LED 驱动器。

拓扑:单通道降压
输入电压:18V~40V
LED 总 Vf:9~11V
~电流:100 μ A 200mA
调光方法:PWM

我们建议客户使用 TPS92511。
但他们想使用在10年内发布的新 LED 驱动器、因为他们的产品寿命从产品发布之日起已超过10年。   
我想向他们推荐 TPS922052。
目前、我对该器件有以下疑问。
请你给我答复吗?

问题1:
~器的驱动电流为100 μ A 200mA。
~电流小于器件的电流能力、但 TPS922052驱动100 μ A 200mA 是否没有问题?

问题2.
如果您有任何其他符合他们要求的 LED 驱动器、您能告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TPS922052无法驱动100mA ~ 200mA 输出电流。

    对于这种应用条件、TPS922052是  我们当前产品系列中最适合的器件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我会建议他们使用 TPS922052。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师