This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS621351输出电流波动

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359406/tps62135-tps621351-output-current-fluctuates

器件型号:TPS62135

    大家好、我使用的是 TPS621351。 FB I set 为0.298V、且反馈采用<使用 TPS63xxx 升压转换器驱动 LED 的不同方法>第4条和第4点来提高 LED 电流控制精度、但我发现我的输入电压波动、输出电流也会变化。 当输入电压低于11.14V 时、输出电流为1.85A 并开始下降。 我的测试环境是 TPS621351 SS 引脚连接到120K 电阻下拉电阻、VFB 设置为0.298V、R1使用953K、R2使用80.6K、采样电阻为 R150。 我的 DAC 为0-3.3 PWM 信号、PWM 通过 RC 滤波输入到 R1 (1uF+1K)。 我尝试更换电阻器、结果是相同的。 当输入电压低于11.14V 时、输出电流开始波动小一些。 我怀疑这是占空比问题。 我将 TPS621351的模式设置为低电平、无强制 PWM。

    我们期待您的有效答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Colin 将在今天晚些时候给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否将原理图发送给我们进行检查?

    还需要波形。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着在中国论坛寻求帮助,但没有人恢复它。 中方要求我到英文论坛去。 下图是11.56V (1.95A)和11.14V (1.87A)的波形。 黄色表示电流、蓝色表示 SW 的占空比。 这让我感觉占空比不是在满负载下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着在中国论坛寻求帮助,但没有人恢复它。 中方要求我到英文论坛去。 下图是11.56V (1.95A)和11.14V (1.87A)的波形。 黄色表示电流、蓝色表示 SW 的占空比。 这让我感觉占空比不是在满负载下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、当它输出如此低的 Vout 时、它达到了 Ton-Min 限制。

    TON=Vout/(Vin*FSW)>=Ton_min。

    您可以看到数据表已指出最低 Vout 为0.8V。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我的输出不会低于0.8V、所以我认为它没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 Vout 是多少?  此器件的内部 V_ref 为0.8V。 您如何将其更改为 0.298V? 您能否将原理图发送给我进行检查?

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、n、您的理解是错的吗? TPS621351可以设置 VFB 电压、I 设置0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了您的观点、但您的说明中对 R1和 R2设置仍有一些困惑、

    您能将此器件的原理图发送给我吗、这样会更简单。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能缩小波形的时间范围吗?

    我 建议您选择 FPWM 并重新进行测试。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形中的 Iout 看起来稳定。 您能缩小它的时间范围吗?

    BTW、您是否将模式更改为 FPWM 并再次进行测试?

    谢谢

    科林