This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:电流电平

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359776/uln2003ai-current-levels

器件型号:ULN2003AI

大家好!

  • 图5-5表明、由于所有7个栅极同时在100%占空比下导通、因此最大集电极电流仅为~μ A 110mA。
    • 以下是我们要灌入的电流:
      • 我们总共灌入135mA (这些信号将处于100%占空比)。

问题1)上述电流电平是否会导致故障、特别是在引脚10上? 如果是、那么是否由于图5-5而是引脚10且该引脚具有最大电流? 或者、这可能是因为这个引脚是数组中的最后一个栅极吗?

问题2)您是否可以提供有关 VCE 与温度的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、

    1.图5-5是指每个通道可以灌入的电量、而不是器件在所有通道上灌入的总电流、因此按照图所示运行是可以的。

    2. Vce (sat)主要相对于集电极电流的变化、所以这是一个比较好的指标。 但是、数据表中的此规格 也涵盖了完整的工作温度。

    谢谢。

    帕特里克