This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:支持高于1.5A 的瞬态 Iout

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361136/tpsm5601r5h-support-for-transient-iout-higher-than-1-5a

器件型号:TPSM5601R5H

嗨、电源模块团队。

我有一位客户正在评估 某个项目的 TPSM5601R5H 电源模块、我们希望您可以帮助提供有关以下查询的反馈:

该模块的数据表在"建议运行条件"表中显示了最大1.5A 的输出电流。 我们需要支持0.4A 平均电流的电源 、该电源还可以支持1.75A 的峰值电流并持续100毫秒。 在这种情况下、该模块会怎么做? 我们喜欢它的小巧性。 您是否有任何与此类似的其他电源模块、支持16V-60V 输入和12V 输出且具有2A 峰值电流容量?

如果在路线图上有任何建议、您无法在此主题中进行评论、请随时通过电子邮件直接回复我。

谢谢!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    现在、我没有看到我们目前提供的可支持1.75A 峰值电流的模块。

    让我在这里结束该主题并向您发送一封电子邮件以进一步讨论。  

    谢谢。

    理查德