This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:在不使用电池的情况下 SYS 负载电流是否会达到2.5A?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360553/bq25620-could-sys-load-current-reach-2-5a-without-battery

器件型号:BQ25620

TI 人很好

我的客户将不连接电池、但由于应用限制、系统需要工作、他们的目标是在没有电池的情况下在 SYS 引脚上输出2.5A 的负载电流、我的客户在自己的 电路板上测试了 BQ25620。 发现它们在没有电池的情况下无法输出大负载电流。

那么 BQ25620是否可以在不使用电池的情况下支持拉电流?

如何判断充电芯片是否可以在没有电池的情况下工作?

有没有好的建议来解决这个问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    BQ25620EVM 板可在未连接电池的情况下在 SYS 引脚上支持2.5A 负载电流。  

    客户测试是否禁用了充电功能? 在未连接电池的情况下、必须通过/CE 引脚或 EN_CHG 位(REG0x16位5)禁用充电、使器件优先进行 SYS 引脚调节。  

    此外、客户是否已将 IINDPM 设置得足够高、以允许2.5A 输出电流?  

    此致、

    加勒特