This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:可变输出的设计灵活性

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS7A14, TPS7A13

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355224/tps7a14-design-flexibility-for-variable-output

器件型号:TPS7A14
主题中讨论的其他器件: TPS7A13、TPS7A11

您好!

目前、我们 的产品中使用的是 TPS7A1412PYBKR 可提供1.2V 固定输出。 我们想要调节输出电压以获得1.25V、但我们 在线找不到 TPS7A14125的替换器件。

由于我们的设计在  TPS7A1412PYBKR 电路上包含反馈电阻占位符、因此我们根据以下应用手册安装了 R1、R2值来获得1.25V。 我们没有获得预期电压、观察到1.33V。

www.ti.com/.../sbva092.pdf

 为了获得1.25V 输出、TPS7A1412PYBKR 的 VREF 电压和反馈电阻的实际值是多少?  

此致、

南德州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    您估计在1.25V 下、您的生产需要多少个 TPS7A14 LDO? 如果业务案例比较充足、我们可以更轻松地为您创建这些案例。

    您使用了哪些值的外部反馈电阻器在输出端生成了1.33V 电压? 我注意到、白皮书中没有提到感应引脚电流。  为了消除 SENSE 引脚电流的影响、顶部和底部设定点电阻器的总和将需要小于62.5k。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在没有确切的产品型号、估计约为2K-5K。 但我们在生产前至少需要5个样片进行测试。  

    考虑到 Vref 为0.8V、我们使用了 R1-5.6K、R2-10k Ω。

    此致、

    南德州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    我认为您具有错误的设定点电阻器。 该应用手册使用了该器件的 TPS7A1408版本、其输出为0.8V。 通常、SNS 引脚作为单位增益反馈运行、但如果您将其调节为反馈引脚、Vref 将充当"LDO"= 0.8。  在本例中、您使用的是 TPS7A1412版本、其输出电压为1.2V。  因此、您的 Vref 应该为1.2V 而不是0.8V。  如果您更改 R1 = 422欧姆、则应在输出上看到1.25V。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、这解决了我针对1.25V 输出的问题。 谢谢。

    在类似的情况下、我们必须将另一个电源轨电压从源自 TPS7A1115PDRVT 的1.5V 增加到1.55V。

    您是否对更换部件有任何建议以获得1.55V 输出?

    此致、

    南德州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    您能否使用 TPS7A13 (与 TPS7A14相同、但 TPS7A13的电流限制= 500mA、与 TPS7A11相同)?  您可以使用与 TPS7A14搭配使用相同的概念、通过 TPS7A13推导1.55V 电压。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的建议。 TPS7A13不提供 DRV 封装、无法在我们当前的设计中替换。 但我希望我们可以使用  TPS7A1412PDRVR 通过添加反馈电阻器来获得1.55V 输出。

    此致、

    南德州。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanthan、

    是的、TPS7A14选项也应该起作用。

    谢谢。

    斯蒂芬