This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:为我们的设计建议使用隔离式栅极驱动器器件

Guru**** 2509275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A, UCC21231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360667/ucc21222-suggest-the-isolated-gate-driver-part-for-our-design

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件:UCC21231、UCC21225A

以下是我们针对栅极驱动器的设计要求。 请推荐适合我们以下设计要求的栅极驱动器器件。

隔离类型:基本隔离

输入偏置电源电压: 3V 至5.5V

输出偏置电源电压: 12V 范围

输出数量: 2(半桥配置)

输出峰值拉电流:5A 到8A

开关频率:250 KHz

污染等级: 符合 IEC 60664-1标准的 II 级

过压类别: 符合 IEC 60664-1的 II 类

隔离电阻(输入到输出): >1MEG 欧姆

安装类型: 表面安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhan:

    感谢您关注我们的产品。

    以下是一款新产品 UCC21231: https://www.ti.com/product/UCC21231#params 

    在旧版 UCC21225A 的基础上进行了改进: https://www.ti.com/product/UCC21225A 

    灌电流典型值为6A。 而不是您列出的8A。 我们目前没有典型值为8A 的双通道隔离式栅极驱动器。 灌电流能力。

    除灌电流之外、其他参数应符合您的要求。

    此致、

    广木市