This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Control()、AltManufacturerAccess()和 ManufacturerAccess()以及如何使用它们之间的区别

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359553/bq35100-difference-between-control-altmanufactureraccess-and-manufactureraccess-and-how-to-use-them

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1

大家好、

请告诉我几件事。

1、AltManufacturerAccess ()寄存器具有两个不同的命令编号0x00/0x01和0x3E/0x3F、且前者与 Control ()寄存器重叠。
我应该使用哪一种、或者我应该如何不同地使用它们?
2、还有两种不同的符号 AltManufacturerAccess ()和 ManufacturerAccessControl ()[0x3E/0x3F],如下所示。
如果命令编号相同,包括 Control()寄存器,即使名称不同,函数是否相同?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    1)

    2)我不确定您说 AltManufacturerAccess ()时指的是什么,您指的是什么文档?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    数据表的7.3.8.2中对其进行了描述。
    需要注意的是、在7.3.8.2和7.3.8.3中写入了相同的数字。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢您指出。

    Control、MAC 和 AltManufacturerAccess 都非常相似。 MAC 和 Control 功能与  AltManufacturerAccess 用于读取/写入整个数据块而不是单个参数的方式相同。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    q35100中是否存在 AltManufacturerAccess()?
    bq35100数据表的第7.3.8.2节中有 AltManufacturerAccess ()的说明,但 TRM 中没有该说明。
    我检查了 bq28z610-R1的 TRM 中是否有 AltManufacturerAccess ()的说明。
    因此,有一个描述。
    因此、如果 TRM 中没有对 bq35100的说明、是否意味着 bq35100中不存在 AltManufacturerAccess ()?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    请遵循 TRM。

    此致、

    埃文