This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:运行状态位14:13 - xchG/XDSG 或 SEC1/SEC0?

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360228/bq28z610-r1-operation-status-bits-14-13---xchg-xdsg-or-sec1-sec0

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

TRM 将操作状态位14:13显示为位9:8 (SEC1/SEC0)的副本、但是 Studio 将它们显示为 xchG/XDSG、后者似乎正确。 这只是一个 TRM 误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为这可能是 TRM 的问题、对此深表歉意。 我会立即通知我们的团队。

    这些位请参考 bqStudio 表示。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anthony