This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于监控 Qi 系统中的通信的工具

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358861/bq51003-tool-to-monitor-communication-in-qi-system

器件型号:BQ51003

尊敬的 TI 支持团队:

此论坛中现有的"BQ51050B:读取 QI 充电通信的工具"线程类似、我正在寻找一个用于监控 Qi 系统中发送器和接收器之间通信的工具。

不幸的是、Avid Technologies 建议的 Qi Sniffer 似乎已不在市场上销售、我找不到其他替代方案。 是否有任何具有类似功能的类似工具?

谢谢、此致、

莱昂哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂哈德

    很抱歉、但不知道其他提供类似服务的公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的答复!

    对于如何评估接收器发送的通信数据包、您有何建议? 发射器侧是否有任何类型的评估板在输出端提供此信息、并且理想情况下直接在 GUI 中可视化?

    此致、

    莱昂哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂哈德

    一些发送器评估板具有 GUI、用于提供此信息。  目前我们没有支持 GUI 的发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    您是否具有所参考的这些评估板的器件型号? 我无法在自己的调查中找到任何类似的东西。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱昂哈德

    许多发送器 IC 制造商都具有与器件连接和读取数据的 GUI、其中一些需要进行检查:

    Renesas 评估板- P9235A-RB

    ST 微型-- STWBC86