This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180和 UCC256403DDBR 的驱动容量

Guru**** 2516910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-010080, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359584/ucc28180-driving-capacity-of-ucc28180-and-ucc256403ddbr

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TIDA-010080UCC256403

您好、TI 专家!

我用 TIDA-010080参考设计设计了500W 充电器。 我正在使用用于 PFC 的 UCC28180和 用于 LLC 的 UCC256403DDBR。 目前、我在没有任何栅极驱动器 IC 的情况下驱动 PFC 和 LLC MOSFET。

现在、我想使用相同的 IC 将我的设计升级到1200W。 我有以下问题。

1.我可以使用 UCC28180直接驱动 PFC MOSFET (STW24N60M2)、无需任何用于1200W 设计的栅极驱动器吗? UCC28180只有2A 和1.5A 灌电流和拉电流容量。 它足够驱动吗?

2. 是否可以 使用 UCC256403DDBR 直接驱动我的 LLC MOSFETs (STW26N65DM2),而无需任何用于1200W 设计的额外驱动器? UCC256403仅具有1.2A 和0.6A 灌电流和拉电流。 驱动我的 LLC MOSFET 是否足够?

此致

阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneesh:  

    我将回答您的问题中的 PFC MOSFET 部分。   

     TIDA-010080设计使用一个 IPW60R099CP MOSFET、该 MOSFET 的 RDS (on)= 99mR 最大值并使用60nC 栅极电荷、适用于500W 应用。
    您将功率 upring to 1200W、但不妨问问  STW24N60M2 、它的 最大 RDS (on)= 190mR 并使用 29nC 栅极电荷。

    新款 STW24N60M2是一款尺寸更小的 MOSFET、UCC28180绝对能够直接驱动其中的一个、甚至能够并联驱动其中两个。  
    两个并联引脚与单个 IPW60R099CP 具有大致相同的 RDS (ON)和稍小的 Coss。
    UCC28180可以驱动该电压、更多取决于开关速度要求。  

    我建议您首先评估需要多少 MOSFET 才能可靠地 处理1200W (具有可接受的传导和开关损耗)、然后确定 UCC28180栅极驱动规格是否能够在所需的导通和关断开关速度下适应总栅极电荷。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该值基于 FET 的 Vgs (th)和米勒平坦区域以及驱动电流。  STW24N60M2将在大约8ns 内开启、大约10ns 内开启。  STW26N65DM2将在大约35ns 内关闭、在大约18ns 内打开。  这些引脚应该适合您的应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的答复。 我计划 为我的1200W 设计使用单个 STW24N60M2。 我的开关频率为130KHz。

    此致

    阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aneesh:  

    我建议您重新考虑为您的1200W PFC 应用仅使用1个 MOSFET。   
    TIDA-010080设计可以通过90V 交流输入提供500W 的功率。  如果您计划在低至90V 交流的输入下工作、升级到1200W 将使输入电流加倍。  新型 MOSFET 的 RDS (on)是 TIDA 设计的2倍。  因此、导通损耗将增加(2i^2)* 2R = TIDA 损耗的8倍。  
    由于 Coss 为~1/2、但频率为~2X、因此开关损耗大致相同。   

    因此、具有90Vac 输入的单个 MOSFET 除非可以进行大规模冷却、否则运行时的温度将非常高。   
    如果您选择仅在高电压(>170Vac)下运行、I^2将再次降低、但 Rds (on)仍为2倍。  
    (不要忘记在 目标 Tj (max) 结温下考虑增加的 RDS (on)。)

    因此、我建议您评估需要并联多少个 MOSFET 才能实现可接受的导通和开关损耗。  
    如果您的结论仍然是单个 MOSFET 可以在可接受的损耗下完成 PFC 任务、那么绝对不需要栅极驱动器 IC。

    此致、
    乌尔里希