主题中讨论的其他器件:LM5164、 LM5013、 LM5165
我需要将 LM5164与具有2种运行模式的负载配合使用:
700mA 正常、80mA 处于待机状态。
虽然700mA 负载没有设计问题、但 Excel 设计工具在输入小于100mA 的负载时显示错误。
更准确地说,解释清楚地说,当输入一个小于100mA 的值时,单元格将变为红色。
我在数据表中看不到关于最小电流负载的解释。
在读取其他线程时、我发现了参考的线程、其中有使用单独 Ron 的选项、但这似乎不能解决问题。
增加频率需要使用不同的电感器和纹波生成电阻。
简而言之、LM5164能否以低电流工作? 如果是、我如何针对2个电流电平来实现它。